Endüstriyel depo, sorunsuz çalışan bir üretim ortamı elde etmek için gerekli olan tüm malzemeleri sağlar. Fazla veya yetersiz yedek parçalar, yönetilmeyen stoklar ve verimsiz prosesler maliyetlerinizi artırır. Bunlar ayrıca, istikrarlı bir üretim ortamı ve tahmin edilebilir çalışma bütçesi üzerinde de olumsuz etkiye neden olabilir.
Depo Hizmetleri
Depo Operasyonunuzda MRO Stok Yönetimini İyileştirin
Genel maliyetlerinizi azaltmanıza, çalışma süresini artırmanıza ve stok seviyelerini optimize etmenize yardımcı olmak amacıyla deponuz için üretim stok yönetimi sunuyoruz. Bir depo değerlendirmesinin yapılması, kritik sorunları belirlemenize ve operasyonel boşlukları kapatmanıza yardımcı olabilir. İhtiyaçlarınıza bağlı olarak hem belirli alanlara yönelik noktasal çözümler hem deponuzun tamamına yönelik bir depo yönetimi programı seçeneği sunuyoruz.
Başarısı kanıtlanmış metodolojimiz, stok uygulamalarınızın iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Bakım, onarım ve faaliyetler (MRO) ile ilgili stok seviyelerinizi yönetmenizi ve optimize etmenizi sağlamak amacıyla size nitelikli depo personelinin yanı sıra standart çalışma ve yönetim prosedürleri ile teknolojiler sunuyoruz. Size yardımcı olabileceğimiz alanlar:
- Genel stok seviyelerini ve MRO maliyetlerini azaltma
- MRO stok yönetimi sürecini ve stok görünebilirliğini iyileştirme
- Üretim ortamınızı destekleyen doğru veriler sayesinde daha iyi bakım kararları verme
- Stok doğruluğu, doluluk oranı, sevkiyat zamanı, döngü sayısı doğruluğu ve sipariş doğruluğu gibi temel performans göstergelerini iyileştirme