Пресная вода жизненно необходима. К сожалению, этот возобновляемый ресурс истощается. С ростом населения и городов необходимость в ресурсосберегающих технологиях повышается, как никогда раньше. Пресная или питьевая вода должна быть безопасной для потребления и соответствовать экологическим и государственным стандартам. Безопасность также играет важную роль, так как системы управления должны быть защищены от непредумышленных или намеренных враждебных действий. Результат должен быть безопасным для городских потребителей. С нашей помощью вы сможете работать более эффективно и безопасно, соблюдая действующие законодательные нормы.
Решения для водоснабжения
Снижение стоимости проектирования и эффективная, безопасная работа
Чтобы добиться эффективной и безопасной работы и выполнять ужесточающиеся нормы законодательства, требуется сотрудничество на каждом этапе жизненного цикла в следующих областях:
- технические средства и опыт в разработке и реализации экономичных проектов в должный срок;
- комплексные системы, позволяющие осуществлять полное управление, визуализацию и составление отчетов об операциях;
- поддержание максимальной работоспособности и эффективности всего предприятия.
Наша продукция и системы, опыт и сеть компетентных партнеров обеспечат вас необходимыми инструментами. Обширная база установленного оборудования помогает организациям водоснабжения добиваться следующего:
- максимальное увеличение производительности;
- снижение стоимости внедрения;
- снижение эксплуатационных расходов;
- обеспечение соответствия нормативным требованиям.
Комплексные решения для информатизации и управления
Комплексные системы для эффективной и соответствующей стандартам водоподготовки
Такие решения, как наше программное обеспечение FactoryTalk®, способны:
Расширить доступ к надежным данным
- Улучшенный визуальный контроль производственных процессов в реальном времени, архивирование данных и аналитика.
- Сбор и хранение предварительно проверенных данных, что гарантирует поступление в отчеты только точной информации.
- Веб-портал для облегчения удаленного доступа
Улучшить производительность системы
- Непосредственный доступ к производственным показателям всей системы позволяет операторам быстро реагировать на неисправности, например на протечки в трубопроводах до того, как возникнут более серьезные проблемы.
Сократить время и расходы на составление отчетов для регулирующих органов
- Хранение архивных данных за последние 10 лет, что превышает нормативные требования
Совместно с Cisco® мы разработали архитектуры объединения сетей для управления водоснабжением. Это решение, основанное на сетевых технологиях Cisco и наших системах SCADA, обеспечивает:
- более низкую совокупную стоимость владения благодаря унификации сетей и систем управления;
- мощную, многоуровневую защиту, подкрепленную проверенными средствами безопасности Cisco;
- лучшее управление операциями и оборудованием за счет удаленного мониторинга и технического обслуживания;
- лучшую управляемость сети и хорошо налаженное администрирование;
- дополнительные возможности для бизнеса, такие как оцифровка видео, беспроводная связь и IP-телефония.
Мы обладаем обширным отраслевым опытом и предлагаем услуги удаленной поддержки и решения для управления активами, которые помогут обеспечить надлежащую работу предприятия.
Прозрачный подход к водоподготовке
Точная и своевременная отчетность по водоподготовке помогает выполнять законодательные требования
Региональный совет Большого Веллингтона отвечает за обеспечение пресной водой более 10 % населения Новой Зеландии.
Чтобы соответствовать изменившимся требованиям законодательства, Региональный совет нуждался в решении, которое могло бы гарантировать точную и своевременную отчетность о водоподготовке. Такие отчеты должны содержать данные из существующих систем управления водоподготовкой. Наши решения помогли достичь этих целей.
В результате Региональному совету Большого Веллингтона удалось добиться соответствия законодательным требованиям по отчетности и улучшить водоподготовку и водоснабжение. Также удалось повысить информированность собственных и сторонних заинтересованных лиц о подготовке и расходе воды.
Продукты и возможности
Продукты и услуги для выполнения нормативных требований и повышения эффективности производства
Номенклатура наших продуктов и услуг содержит решения для повышения эффективности водоподготовки. Мы предлагаем комплексное решение для промышленной и муниципальной подготовки воды — от удаленных терминалов и устройств управления насосами до современных систем SCADA и систем управления.
Мы предлагаем следующие решения: