Loading

Desafios tecnológicos na fabricação de veículos e pneus

Transforme problemas em oportunidades com soluções avançadas de fabricação de veículos e de pneus
Desafios tecnológicos na fabricação de veículos e pneus
Automotivo e pneus
  • Produção de veículos elétricos
  • Produção de pneus
  • Desafios tecnológicos na fabricação de veículos e pneus
    • Blogs
    • Blogs
    • Estudos de caso
    • Estudos de caso
    • Revista
    • Revista

Comece a solucionar seus problemas tecnológicos no setor automotivo para criar operações mais competitivas, preparar-se para o lançamento de programas e acompanhar as demandas do mercado. Ajudamos você a ter mais flexibilidade, otimizar a produção, maximizar a confiabilidade dos equipamentos e desenvolver sua força de trabalho.


Atenda às novas demandas com a fabricação flexível

Lançamentos mais rápidos. Atualizações frequentes. Novas opções de veículo. Esses são apenas alguns motivos que explicam por que a flexibilidade de fabricação é um requisito para atender às necessidades atuais em evolução do mercado de veículos.

Se a flexibilidade não fizer parte das operações, poderão ocorrer problemas mais adiante. Contratempos podem tomar a forma de mudanças demoradas, mais retrabalho, tempo de parada não programada mais longo e custos mais altos.

Ajudamos a desenvolver uma estratégia de fabricação flexível, certa para você, junto com todas as peças necessárias: experiência na área e no setor, ofertas de serviços e parcerias: Ao trabalhar conosco, você poderá criar uma solução flexível de alto desempenho que:

  • Reduz o tempo de lançamento dos produtos
  • Acelera as mudanças
  • Aumenta a eficiência operacional
  • Permite a melhoria contínua com base em informações
Tecnologias de visualização ajudam a manter processos seguros
Main Image
Blog
Tecnologias de visualização ajudam a manter processos seguros

Tecnologias de visualização — realidade aumentada e virtual — podem aumentar as funcionalidades do funcionário e criar processos mais seguros e produtivos.

Ler agora

Otimize a produção, obtenha o máximo de suas instalações

Se suas instalações não estiverem preparadas para flutuações na demanda, a capacidade de sua empresa poderá ser excedida. Isso resultará em custos mais altos de mão-de-obra e prazos não cumpridos. Caso os funcionários se apressem para atender ao cronograma, poderão ser criados riscos à segurança desnecessários, e a qualidade poderá ser comprometida.

A necessidade constante de produzir mais com menos é atendida pela produção inteligente. Otimize seus processos e solucione desafios tecnológicos com dados que já existem em seus sistemas.

Por exemplo, você pode realizar uma análise de ciclo de tempo das máquinas e criar um guia para redução da latência no sistema de controle. Lembre-se: mesmo pequenas alterações na latência podem proporcionar grandes melhorias na rentabilidade do sistema.

Também ajudamos você a implementar um projeto de melhoria contínua para gerar dados úteis e otimizar a produção.

Você pode não achar que a segurança proporciona maior produtividade. Mas ela pode. Ajudamos a implementar uma alternativa ao bloqueio/sinalização que atenda aos requisitos de segurança e, ao mesmo tempo, agilize o acesso às máquinas, aumentando a eficiência operacional.

Uma fabricação automotiva mais inteligente, mais rápido
Main Image
Blog
Uma fabricação automotiva mais inteligente, mais rápido

Análise expansível fecha a malha entre big data e o chão de fábrica para acelerar o impacto de dispositivos inteligentes.

Ler agora
Otimização da produção
Main Image
Apresentação
Otimização da produção

Um foco na força de trabalho, processo, equipamentos, segurança e maior produtividade.

Assista agora

Ganhe vantagem competitiva com a confiabilidade dos equipamentos

Fazer mais com menos? Isso não é fácil se seus equipamentos forem antigos, seus funcionários estiverem se aposentando ou seus ativos forem gerenciados sem eficiência.

Solucione estes problemas de mão-de-obra e tecnologia com nossas equipes do setor, que podem conceber um plano completo de confiabilidade de gestão de ativos.

Sistema inteligente de MRO (manutenção, reparos e operações)

Uma abordagem de manutenção, reparos e operações conectada e com base em dados pode agilizar as atividades de manutenção e depósito, reduzir os riscos à confiabilidade e criar estratégias de manutenção proativa. E você verá os benefícios em seus resultados finais. O sistema inteligente de manutenção, reparos e operações pode aumentar o tempo de disponibilidade dos equipamentos em até 20% e reduzir os custos de manutenção em até 10%.

A abordagem certa

Aplicamos uma abordagem estratégica para maximizar a confiabilidade dos equipamentos, de modo que você possa:

  • Priorizar operações de alto impacto e, depois, dimensionar o plano por toda a empresa
  • Contar com nossos parceiros para apoiar uma prova de conceito para novas tecnologias e estratégias
  • Reduzir o inventário por meio de padronização, consolidação, otimização e racionalização de ativos
Gestão proativa da vida útil de equipamentos em uma montadora
Main Image
Blog
Gestão proativa da vida útil de equipamentos em uma montadora

Fabricantes automotivos podem atenuar o risco – e reduzir os custos iniciais – com uma abordagem sistemática e incremental para a migração de equipamentos de automação.

Ler agora

Prepare a força de trabalho de sua fábrica automotiva
Main Image
Blog
Prepare a força de trabalho de sua fábrica automotiva

Esteja você comissionando uma nova instalação de produção, adicionando recurso ou lançando um novo veículo, a preparação da força de trabalho é crucial para a produtividade e a flexibilidade automotivas.

Ler agora

Prepare sua força de trabalho para operações mais complexas

Funcionários qualificados são difíceis de encontrar. O maior número de conexões e a maior complexidade em suas instalações automotivas significam que você precisará de um contingente maior deles. Ajudamos você a criar uma estratégia de força de trabalho abrangente para atender à demanda por qualificação.

Essa estratégia pode incluir:

Serviços de treinamento: identificar e preencher as lacunas de qualificação e melhorar o desempenho do trabalho com programas de treinamento cruzado para ajudar os funcionários a entender todo o seu escopo de tecnologia – não apenas nossas soluções. E capacitar os funcionários de alto potencial a liderar treinamentos por meio de programas para “treinar o instrutor”.

Suporte remoto: seus funcionários podem solucionar problemas técnicos rapidamente e melhorar a produtividade usando nosso suporte telefônico. Eles também podem obter respostas rápidas a assuntos técnicos com nosso bate-papo ao vivo, fóruns de usuário e artigos da knowledgebase.

Serviços de gestão de ativos: gerencie e maximize os ativos na instalação com nossas soluções expansíveis de gestão de ativos. Elas ajudam você a aliviar a sobrecarga de trabalho da equipe, evitar o tempo de parada não programada e voltar à atividade rapidamente com impacto mínimo sobre a produção.

Pronto para conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência no setor para projetar, implementar e apoiar seu investimento em automação.

Fale conosco

Recomendado para você

Loading
  • Questão técnica
  • Suporte técnico por chat
  • Suporte telefônico
  • Fale com o departamento de vendas