Loading

Guias de projeto de redes industriais

Arquiteturas comprovadas com projeto e orientação de implementação
Guias de projeto de redes industriais
Redes industriais
  • Arquiteturas
  • Produtos
  • Serviços
  • Soluções pré-fabricadas
    • Guias de projeto de rede
    • Guias de projeto de rede
    • Relatórios técnicos
    • Relatórios técnicos

A Rockwell Automation® e a Cisco colaboraram para o desenvolvimento de arquiteturas de Converged Plantwide Ethernet (CPwE). Essas arquiteturas de referência voltadas para a indústria são a base para implantar com sucesso as tecnologias mais recentes. Entre os guias de projeto e implementação estão arquiteturas de referência voltadas para toda a fábrica, testadas, validadas e documentadas. Os documentos, constituídos pela experiência da Rockwell Automation® e da Cisco, fornecem uma base que ajuda a reduzir os riscos e a implantar com êxito as tecnologias mais recentes e otimizadas tanto para os engenheiros de TO como para os engenheiros de TI.

Relatórios técnicos de CPwE industrial

Leia sobre as mais recentes tecnologias de rede e segurança em nossos relatórios técnicos industriais.

  • Relatórios técnicos de rede

DLR em um CPwE

10 de novembro de 2020
Confira nossos casos de uso para projetar e implantar a tecnologia DLR em aplicativos OEM e IACS em toda a fábrica.

Implantação de uma arquitetura de CPwE resiliente

01 de setembro de 2020
Melhores práticas e considerações de implementação para ajudar a projetar e implantar com êxito uma arquitetura de rede holística e resiliente em toda a fábrica.

Infraestrutura física em uma arquitetura de CPwE

1 de agosto de 2020
Confira nossos casos de uso para projetar e implantar uma infraestrutura física robusta para programas aplicativos de IACS no local ou em toda a fábrica.

Implantar o CIP Security em uma arquitetura de CPwE20 de maio de 2020
Confira nossos casos de uso de arquitetura de segurança com base no IEC 62443 para projetar e implantar a tecnologia CIP Security™ em aplicativos IACS no local ou em toda a fábrica.

Conectividade em nuvem segura para uma arquitetura de CPwE

5 de janeiro de 2020
Guia de programa aplicativo para casos de uso de segurança para projetar e implantar conectividade de ponta a ponta com o software FactoryTalk® da máquina para a empresa e para a nuvem em uma arquitetura de CPwE.

Implantação de PRP em uma arquitetura de CPwE

14 de novembro de 2020
Confira nossos casos de uso para projetar e implantar a tecnologia PRP (Protocolo de Redundância Paralela) com infraestrutura de rede redundante em aplicativos IACS no local ou em toda a fábrica.

Distribuição escalável de tempo em uma arquitetura de CPwE

8 de maio de 2019
Confira nossos casos de uso para projetar e implantar as tecnologias de Protocolo de Tempo de Precisão IEEE 1588 e CIP Sync em uma infraestrutura de rede em toda a fábrica.

Implantar a segurança de rede em uma arquitetura de CPwE

15 de janeiro de 2019
Descreve diversos casos de uso de segurança de rede para a infraestrutura de rede do sistema de controle e automação industrial (IACS) em toda a fábrica.

Implantar um conector deslocamento de isolamento em uma arquitetura de CPwE

1 de maio de 2018
Confira os casos de uso para projetar e implantar um conector deslocamento de isolamento em programas aplicativos de IACS (sistema de controle e automação industrial) em toda a fábrica.

Implantar serviços de identidade e mobilidade

1 de fevereiro de 2018
Diretrizes para proteção de ativos IACS por meio da implantação de uma abordagem de segurança de defesa aprofundada gerenciável centralmente que enfrente as ameaças à segurança interna.

Implantação de chave industrial levemente gerenciada

1 de outubro de 2017
Orientações para projetar e implantar os switches Ethernet levemente gerenciados Stratix® 2500 em programas aplicativos do OEM e arquiteturas de CPwE.

Implante uma infraestrutura física de fibra óptica

1 de junho de 2017
Este guia de aplicação fornece instruções para o cabeamento de fibra óptica usado em uma arquitetura Ethernet convergida em toda a fábrica. Testado e validado pela Cisco, pela Panduit e pela Rockwell Automation.

Passe dados com segurança através da zona industrial desmilitarizada

15 de maio de 2017
Diretrizes para auxiliar no projeto e na implantação bem-sucedida de uma zona industrial desmilitarizada dentro de arquiteturas do sistema de controle e automação industrial (IACS).

Implante firewalls em uma arquitetura de CPwE

31 de dezembro de 2016
Saiba mais sobre casos de uso para projeto, implantação e gerenciamento de firewalls industriais em uma infraestrutura de rede IACS em toda a fábrica.

VPN site-to-site para uma arquitetura Ethernet

28 de março de 2016
Descreve conceitos, requisitos, tecnologia e considerações de projeto para conectar os ativos do sistema de controle e automação industrial (IACS) remoto a uma arquitetura de rede em toda a fábrica.

Migrando redes IACS em obsolescência

19 de janeiro de 2016
Descreve requisitos e soluções para aplicações específicas de migração de uma arquitetura de rede do sistema de controle e automação industrial (IACS) para Ethernet e IP padrão.

Implantando um Network Address Translation (NAT)

29 de maio de 2015
Diretrizes para implantação da tecnologia Network Address Translation (NAT) habilitando a reutilização de endereços IP enquanto permite que essas aplicações IACS se integrem na arquitetura maior.

Implantando a tecnologia de rede local sem fio 802.11

30 de setembro de 2014
O guia de projeto e implementação CPwE-WLAN baseia-se na arquitetura CPwE existente ao apresentar recursos de rede local sem fio 802.11 com ênfase na conectividade de equipamentos.

Implantando o protocolo Ethernet estático

30 de junho de 2014
Este guia explora a implantação do protocolo Ethernet estático nas arquiteturas de referência CPwE ao mostrar funções de convergência.

Projeto de Ethernet convergida em toda a fábrica (CPwE)

30 de setembro de 2011
Guia de implementação e projeto de Ethernet convergida em toda a fábrica (CPwE).

Orientações para a seleção de cabos para EtherNet/IP

30 de janeiro de 2009
Projetado para ajudar o usuário a selecionar o cabeamento com base nas especificações mecânicas, das condições ambientais e da aplicação.

  • Questão técnica
  • Suporte técnico por chat
  • Suporte telefônico
  • Fale com o departamento de vendas