デジタルトランスフォーメーションの加速および簡略化
貴社の意思決定者は、タイミング良く意思決定を行うために必要な答えを得ることができますか?
FactoryTalk® InnovationSuiteは、産業活動に末端から企業中枢までの分析、機械学習、産業用モノのインターネット(IIoT)および拡張現実(AR)をもたらします。貴社のデータ管理方法を簡略化し、決断に必要な情報に誰もが簡単にアクセス、把握、および活用できるようにします。InnovationSuiteは、貴社の既存機器およびシステムから情報技術(IT)と運用技術(OT)を収集、統合して、ニーズに最適なデータ主体の決定を可能にします。必要とするデータが簡単に入手できます。すぐに活用できるリアルタイムのデータ主導の洞察に一瞬でアクセスできるため、従業員はより効果的かつより革新的になります。
世界中の大手企業がロックウェル・オートメーションを信頼
100%
世界トップ10の化学薬品企業におけるシェア
80%
世界トップ20のコンシューマ向け商品企業におけるシェア
100%
世界トップ10のライフサイエンス企業におけるシェア
90%
世界トップ10の自動車企業におけるシェア
100%
世界トップ10の石油&ガス企業におけるシェア
90%