L'industria mineraria è continuamente sotto pressione per essere il più efficiente possibile, indipendentemente dalla volatilità dei prezzi delle materie prime. Di conseguenza, occorrono soluzioni per eseguire operazioni sicure, che siano conformi alle normative, ma comunque redditizie. È una situazione difficile, È una situazione difficile, in cui si cerca di ridurre i tempi di fermo non previsti, aumentare il rendimento o ridurre al minimo la variabilità dei processi.
Il futuro del settore minerario sarà fortemente dipendente dalle informazioni. La miniera connessa non è solo uno scenario futuro. Può diventare realtà oggi stesso. Possiamo aiutarvi ad accedere ai dati di produzione e trasformarli in informazioni utili. Potete metterle a disposizione dei responsabili decisionali giusti al momento giusto.
Soluzioni di automazione per estrazione, metalli e cemento
Aumento del rendimento per ottimizzare le operazioni
Una miniera connessa può aiutarvi ad aumentare il rendimento e a ottimizzare le operazioni. Una miniera connessa:
- Fornisce un migliore accesso alle informazioni bloccate all'interno di processi e asset e vi consente di prendere decisioni più rapide e più efficaci
- Offre maggiori opportunità di eseguire le operazioni ininterrottamente più a lungo
- Aiuta a migliorare il rendimento e a reagire tempestivamente per evitare potenziali problemi
Possiamo aiutarvi a connettere le informazioni e a ottenere la necessaria visibilità sulle vostre operazioni. Se combinate questa visibilità con la nostra vasta conoscenza e competenza nel settore, capirete che siamo in una posizione privilegiata per aiutarvi. Preparatevi a ottenere maggiore valore dai vostri siti per rimanere competitivi in questo settore dinamico.
In che modo abbiamo aiutato aziende come la vostra?
Abbiamo aiutato clienti in tutto il mondo e in tutte le aree delle miniere, degli impianti di cemento e dei metalli. Siamo riusciti ad aiutarli a ridurre i costi, migliorandone al contempo le operazioni.
Funzionalità per ottimizzare le operazioni
Offriamo molti tipi di tecnologie, servizi e soluzioni, che possono aiutarvi ad affrontare le sfide operative poste dal settore minerario.
Opzioni di tecnologia modulare
Siamo in grado di fornire un unico prodotto o una soluzione integrata. Disponiamo della tecnologia per aiutarvi a ottimizzare le operazioni e ottenere accesso ai dati. Entrambe le opzioni sono progettate per aiutarvi a prendere decisioni migliori e più rapide, in modo da ottimizzare le operazioni.